Wie können wir Ihnen heute helfen?

Was zeichnet das neue BSCM Modul aus?

Das BSCM Modbus SL/ULP-Modul mit der Handelsreferenz LV434220 ist ein
Breaker Status Control Module, das zur Datenübertragung über folgende Netzwerke verwendet werden kann:
• Modbus Serial Line-Kommunikationsnetzwerk
• ULP-Kommunikationsnetzwerk
Verwenden Sie das BSCM Modbus SL/ULP-Modul mit:
• ComPacT NSX-Leistungsschaltern, die mit Folgendem ausgestattet sind:
◦ Thermomagnetische Auslöseeinheiten
◦ Elektronische MicroLogic-Auslöseeinheiten
• ComPacT NSX-Lasttrennschalter

HINWEIS: Das BSCM Modbus SL/ULP-Modul kann nicht in einem ComPacT
NSX400K-Leistungsschalter installiert werden.

Folgende Daten werden ausgetauscht:
• OF- und SDE-Leistungsschalterzustände vom BSCM Modbus SL/ULP-Modul
• SD-Leistungsschalterzustand vom SD-Hilfskontakt für BSCM Modbus SL/ULP-Modul oder NSX-Kabel (falls vorhanden)
• Steueranweisungen für den kommunizierenden Motormechanismus (falls vorhanden): Öffnen, Schließen und Zurücksetzen
• Informationen zur Unterstützung des Bedieners: Speicherung der letzten 10 Ereignisse
Bei Anschluss an eine MicroLogic 5-, 6- oder 7-Auslöseeinheit ermöglicht das BSCM Modbus SL/ULP-Modul Zugriff auf MicroLogic-Daten