Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche Funktion hat der Modbus SL HUB für den ComPacT NSX?

Der Modbus-Hub ist ein Zubehör, um die kompakten NSX-Leistungsschalter über Modbus zu verbinden. Er verfügt über 3 RJ45-Schnittstellen, an die man jeweils ein BSCM Modbus SL/ULP-Modul über BSCM Modbus Kabel anschließen kann. Der Modbus-Hub wird auf einer DIN-Schiene installiert. Es verfügt über eine Anschlussklemme, über die es mit IFM- oder IFE-Modulen verbunden werden kann. Er verfügt über eine Schnittstelle zum Anschluss eines Stapelsteckers, über den man IFM- oder IFE-Module anschließen kann. Der Modbus Hub hat auch eine Klemmleiste, an die man 24V DC als Eingang anschließen kann, und kann auch für den Anschluss anderer serieller Modbus-Geräte und Gateways verwendet werden. Die Betriebsspannung des Modbus SL/ULP-Moduls BSCM beträgt 24 VDC.

1