Wie können wir Ihnen heute helfen?

Was ist der Unterschied zwischen den Kabelsätzen LV847904SP und LV833118SP?

Der Unterschied zwischen den beiden Verdrahtungssätzen liegt in ihrer Anwendung. Der LV833118SP kann nur auf MTZ1 MasterPacT-Schaltern verwendet werden, während der LV847904SP für die Verwendung auf MTZ2 oder MTZ3 MasterPacT-Schaltern geeignet ist.