Was ist beim Anschluss des XBH1AA0R4 zu berücksichtigen?
Der Anschluss des XBH1AA0R4 ist laut Beipackzettel für zwei Varianten vorgesehen:
1 Spannungsversorgung und Anschluss des analogen Sensor an den Klemmen 1+2
Hier ist ein Mindeststrom von 4mA erforderlich
2 Spannungsversorgung und Anschluss des analogen Sensor an den Klemmen 1+2 und Spannungsversorgung für Meldeleuchten des High und Low Level an den Klemmen 3,4+5
Bei der Variante mit 2 Spannungsversorgung können diese auch unterschiedlich sein, müssen aber im Toleranzbereich von 10-30VDC sein.
Der USB Port ist ausschließlich für Schneider Electric reserviert und ist im Betrieb nicht aktiv.