Was ist die Funktion des Überspannungsauslösers IMSU bei Acti 9?
Funktion
- Auslosung eines LS- oder FI-Schutzschalters, wenn die Netzspannung einen definierten Wert überschreitet:
- Mit dem Überspannungsauslöser werden Betriebsmittel vor temporaren Überspannungen geschützt, z.B. hervorgerufen durch Neutralleiterbruch.
- Ein Wiedereinschalten des Gerätes ist erst nach Rückkehr der Spannung auf den Normalwert möglich.
- Folgendes ist bei der Montage zu beachten:
- Der Betriebstemperaturbereich der zugehörigen Schutzvorrichtung muss berücksichtigt werden
- Testen Sie nach Abschluss der Montage die Funktion des Betätigungsknebels der zugehörigen Schutzvorrichtung.