Wie ist die Absicherung der Fehlerstrom-Schutzschalter iID (RCCB)?
Norm EN 61008 geprüft und zertifiziert.
Die Fehlerstrom-Schutzschalter müssen gegen Überlast und Kurzschluss geschützt werden, indem sie mit einem Schutzorgan (Leitungsschutzschalter iC60N/H/L oder einer Schmelzsicherung gG) geschützt werden, deren Nennstrom kleiner oder gleich dem Nennstrom des Fehlerstrom-Schutzschalters entspricht.
Unsere Fehlerstrom-Schutzschaltern iID, die eine maximale Nennleistung von 100A haben, wurden mit der Sicherung 100gG bei Inc=I∆c=10.000A zertifiziert.