Wie können wir Ihnen heute helfen?

Gibt es für den FI/LS der Baureihe iC60 RCBO eine Verriegelungseinrichtung?

Die Verriegelung mit der Artikelnummer A9A19810 wird verwendet, um einen iC60 RCBO in geöffneter oder geschlossener Position mit einem Vorhängeschloss zu verriegeln.
- Durchmesser des Vorhängeschlosses: 3,5 bis 5,9 mm
- Plombierbar (max. Durchmesser: 1,2 mm)
- Die Verriegelung in der EIN-Stellung verhindert nicht das Auslösen des FI/LS im Fehlerfall
- Geeignet für IEC/EN 60947-2 konforme Trennung

1