Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie wird die Kurzschlusserkennung SCF3 in einem Altivar 340/ 600/ 900 Frequenzumrichter konfiguriert?

Ein Frequenzumrichter Altivar 340/ 600/ 900 verfügt über eine Hardwarebasierte Überwachung des Stromflusses zum Motor. So können Abweichungen zeitnah erkannt werden und der Umrichter entsprechend reagieren.

Eine dieser Überwachungsfunktionen ist die Erfassung eines möglichen Erdschlusses der Motorleitung oder der Motorwicklung/en. Aufgrund von baulichen Besonderheiten kann jedoch eine Auslösung der Erdschlussüberwachung (Meldung SCF3) erfolgen, obwohl diese nicht vorliegt. Die Erdschlusserkennung kann daher skaliert werden.

Die Skalierung/ Erfassung kann durch Veränderung des Parameters GRFL geändert werden:

Mit diesem Parameter können wir

SCF3 sperren: GRFL=INH

SCF3 aktivieren: GRFL=YES (der Erfassungspegel ist intern auf 25% des Umrichternennstroms eingestellt)

oder einen Prozentsatz einstellen: GFRL=0...100%.

Der Parameter GRFL wird als Prozentsatz des Umrichternennstroms ausgedrückt.

Beispiel: Wenn GRFL = 70% ist, ist die SCF3-Erkennungsstufe 70% des Umrichter-Nennstroms.

Auszug aus dem Handbuch:

1111

Wichtige Hinweise:

ÜBERWACHUNG VON ERDSCHLÜSSEN DEAKTIVIERT
  • Setzen Sie den Parameter [Erdschluss] (GrFL) nur auf [Nein] (no) oder auf einen Prozentwert des Umrichternennstroms, nachdem eine umfassende Risikobewertung entsprechend allen Bestimmungen und Standards, die für das Gerät und die Anwendung gelten, durchgeführt wurde.
  • Implementieren Sie eine alternative, externe Funktion zur Erdschlussüberwachung, die angemessene und gleichwertige Reaktionen auf einen Erdschluss des Umrichters ermöglicht, und gleichzeitig die Anforderungen aller anwendbaren Bestimmungen und Standards erfüllt und die Ergebnisse der Risikobewertung berücksichtigt.
  • Das System ist mit allen aktivierten Überwachungsfunktionen in Betrieb zu nehmen und zu testen.
  • Bei der Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass das alternative, externe Erdschluss-Erkennungssystem alle Arten von Erdschlüssen richtig erkennt. Zu diesem Zweck sind Tests und Simulationen in einer kontrollierten Umgebung unter kontrollierten Bedingungen durchzuführen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Diese Funktion sollte allerdings nur durch erfahrene Personen verändert werden, da eine Falscheinstellung einen real auftretenden Erdschluss eventuell nicht oder verzögert meldet.

Um Zugriff auf GRFL zu erhalten, muss der Benutzer seine Zugriffsebene auf den Expertenmodus erhöhen.

Standardmäßig ist SCF3 aktiviert: GRFL=YES.