Pro-Face: Was ist der Unterschied zwischen den Artikelnummern PFXEXRHCLS und PFXEXRHCLSA der Pro-Face Fernwartungssoftware Remote HMI?
Die Software "Remote HMI" bietet die Möglichkeit, den angezeigten Inhalt der Pro-Face HMI in IPC Seiten auf einem entfernt arbeitenden PC, Tablet oder Smartphone anzeigen zu lassen. Dies ermöglicht beispielsweise eine dezentrale Betreuung durch einen Service oder einen Bereitschaftsdienst.
Im Rahmen der Digitalisierung wurde die Bestellnummer der Software für den dezentralen PC geändert. Wurde die Lizenz bisher als Papierversion verkauft, ist diese nun nur noch über digitalem Wege erhältlich. Der Lizenzscode wird nun über Email weitergegeben.
Somit fällt die Bestellmöglichkeit des papiergebundenen Artikels weg.
PFXEXRHCLS
Remote HMI client for PC or Tablet with Windows OS (Single license)
wird zu
PFXEXRHCLSA
Pro-face Remote HMI Client for Win - Single E-License