Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-Face: Welche Ausführungen können bei einem tragbaren GP4000H in Bezug auf die Schalterauswahl bestellt werden?

In der Produktfamilie der HMI Panel werden auch tragbare Geräte angeboten. Diese HMI Panel tragen die Bezeichnung H für "Handy"->tragbar. Die Verbindung zwischen  Maschine und Bediener/ HMI erfolgt über ein spezielles Kabel.

Die tragbaren HMI Panel können mit diversen Zusatzschaltern und auch einem Schlüsselschalter bestellt werden. Ein klassisches Anwendungsbeispiel wäre ein Not-Aus.

Will man nun ein abgekündigtes GP3000H Panel austauschen, ist die Ausstattung zu vergleichen. Die GP3000H wurden entsprechend dieser Artikelnummer bestellt:

GP3000H

Die neue GP4000H Generation wird entsprechend dieser Artikelnummer bestellt:

4000

111