Wie können wir Ihnen heute helfen?

Warum wird beim Öffnen des EcoStruxure Machine Expert-Basic die Meldung "Nicht vertrauenswürdige DLL erkannt" angezeigt?

Bei jedem Start des EcoStruxure Machine Expert-Basic wird eine DLL-Überprüfung (Dynamic Link Library) durchgeführt, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu erkennen.

Wenn Änderungen an von Schneider Electric zertifizierten DLLs erkannt werden, wird im Statusbereich die Meldung Nicht vertrauenswürdige DLL erkannt angezeigt.

Die Prüfebene ist dabei standardmäßig auf Advisory eingestellt.


Um die Prüfebene zu ändern und damit die Meldung zu deaktivieren, müssen Sie wie folgt vorgehen:


  1. Wählen Sie Systemeinstellungen > Allgemein aus.
  2. Wählen Sie die Prüfebene aus und klicken Sie auf Übernehmen:
  • Silent: EcoStruxure Machine Expert-Basic ignoriert das potenzielle Risiko und startet normal.
  • Advisory (Standard): Für jedes erkannte Risiko wird ein Popup-Fenster angezeigt. Sie können den Start von EcoStruxure Machine Expert-Basic entweder fortsetzen oder direkt beenden.
  • Error: Ein Popup-Fenster wird angezeigt, und Sie müssen den Start direkt beenden.