Wie können wir Ihnen heute helfen?

Was kann eine mögliche Ursache dafür sein, dass das Steuerrelais Zelio Logic nach der Projektübertragung nicht in den Zustand RUN gesetzt werden kann?

Problem:

Sie haben ein Projekt auf ein Steuerrelais Zelio Logic übertragen und erhalten beim Versuch, das Steuerrelais in den Zustand RUN zu setzen, folgende Fehlermeldung:

"Das Zielgerät kann nicht gestartet werden. Möchten Sie es erneut versuchen?"

Ursache/Lösung:

Eine mögliche Ursache für diese Fehlermeldung ist eine fehlerhafte Modulkonfiguration.

Es ist möglich, dass in dem Projekt ein Erweiterungsmodul konfiguriert ist, welche jedoch nicht an der realen Hardware (Zelio Logic) angeschlossen ist.

Überprüfen Sie daher bitte die Konfiguration in der Software und die Anordnung der Hardware.

Sind diese nicht identisch, so können Sie das, in der Software konfigurierte, Erweiterungsmodul wie folgt entfernen oder anpassen:

  • Im Offline-Modus der Zelio Soft 2: Modul > Wahl des Moduls/Programmierung
  • Ändern oder entfernen Sie das konfigurierte Modul und wählen Sie solange Weiter, bis Sie wieder in den Bearbeitungsmodus kommen
  • Übertragen Sie das Projekt erneut auf die Zelio Logic und setzen Sie diese in RUN

Bei Unklarheiten oder weiteren Fragen hierzu, kontaktieren Sie den Schneider Electric Support.