Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie wird der Funktionsbaustein Fast Counter (Schnellzähler) in der Software EcoStruxure Machine Expert-Basic eingerichtet?

Der Funktionsbaustein Fast Counter (Schnellzähler) 1 dient als Abwärts- oder Aufwärtszähler.

Dieser kann die steigenden Flanken an Digitaleingängen mit Frequenzen von bis zu 5 kHz im Einzelwort- oder Doppelwort-Verarbeitungsmodus zählen. Da die Fast Counter-Funktionsbausteine von bestimmten Hardware-Interrupts verwaltet werden, richtet sich die Beibehaltung von Abtastraten mit maximaler Frequenz nach der jeweiligen Anwendung und der Hardwarekonfiguration.

Die Funktionsbausteine ü0, ü1, ü2, und ü3 verwenden die dedizierte Eingänge %I0.2, %I0.3, %I0.4 bzw. %I0.5. Diese Bits sind nicht für eine exklusive Nutzung reserviert. Bei der Zuordnung dieser zweckbestimmten Ressourcen muss die Verwendung durch andere Funktionsbausteine berücksichtigt werden.

Der Funktionsbaustein verfügt über folgende Eingänge:

2

und folgenden Ausgang:

3

Im Anhang dieser FAQ finden Sie ein Beispielprojekt, welches die Verwendung des Funktionsbausteins demonstrieren soll.

Der Funktionsbaustein funktioniert nicht in der Simulation. Um diesen zu testen, wird eine Modicon M221 benötigt. Sie können die Steuerung im Projekt beliebig konvertieren.

Schneider Electric Österreich

Anlage(n)
M221_SpeedCounter_Example.smbp [78.44 KB]