Wie lautet die Standard IP-Adresse einer M340 Steuerung?
Die Standard IP-Adresse lässt sich von der MAC-Adresse ableiten.
Die MAC-Adresse ist auf der Vorderseite des Prozessors zu finden:
Nachfolgend ein Beispiel einer MAC-Adresse:
00-80-F4-XX-YY-ZZ
Die Standard IP-Adresse beginnt mit 84 im ersten Oktett. Die nachfolgenden Oktetten der MAC-Adresse werden umgerechnet von Hexadezimal in Dezimal, hier XX-YY-ZZ.
Die IP Adresse wird dementsprechend zu
84-XX-YY-ZZ