Benötigt jedes Edge I/O - Modul einen Sockel?
Um ein Modul einer Edge I/O NTS - Konfiguration einem bestehenden Island hinzuzufügen wird neben dem Modul selbst auch immer ein Sockel (hier Orange markiert) benötigt:
Die Sockel gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die Artikelreferenzen setzen sich zusammen aus:
NTSXBA0y0zH
"y" entspricht 1 oder 2, abhängig von der Steckplatzbreite des Sockels
"z" entspricht 0-4 und hängt von der Art des Moduls ab, welches der Sockel aufnehmen soll
Die NTSXBA•••0H-Sockel sind für die Aufnahme von Eingangs-/Ausgangs-, Common- und Expert-Modulen ausgelegt.
Die NTSXBA•••1H-Sockel sind für die Aufnahme von Netzwerk-Schnittstellenmodulen ausgelegt.
Die NTSXBA•••3H-Sockel sind für die Aufnahme von Stromversorgungs-Feld- und Busmodulen ausgelegt.
Die NTSXBA•••4H-Sockel sind für die Aufnahme von Stromversorgungs-Feldverteilungsmodulen ausgelegt.