Warum wird beim Sanftanlasser ATS22 die Auslaufzeit nicht eingehalten?
Ein Sanftanlasser wie der Altistart ATS22 kann während der Auslauframpe kein Bremsmoment, sondern nur ein Antriebsmoment erzeugen.
Deshalb ist die Sanftanlauframpe nur für Anwendungen sinnvoll, bei denen die Maschine selbst schnell zum Stillstand kommt, ohne vom Motor angetrieben zu werden, z. B. beim Hochpumpen von Wasser.
Der ATS, der die Auslauframpe ausführt, „injiziert“ weiterhin Energie in den Motor und lässt ihn daher nicht schnell auslaufen.
Der Stopp erfolgt daher sanft über die eingestellte Auslaufzeit.
Wenn der Motor ohne Last läuft, arbeitet der ATS22 während des Auslaufs im Freilauf. Es wird keine Energie zugeführt, da der Motor nicht schnell stoppt.
Schlussfolgerung:
Für Anwendungen, die eine Bremsmomentrampe erfordern, muss statt einem Sanftanlasser ein Frequenzumrichter oder ein Bremsgerät verwendet werden.