Standard-IP-Adresse, Benutzername und Kennwort für die Easy UPS 3S NMC (DA807)
Standard-IP-Adresse, Benutzername und Kennwort für die Easy UPS 3S NMC (DA807)
Produktlinie:
Easy UPS 3S, jedes andere Produkt, das die NMC "DA807"verwendet
Umgebung:
Alle Modelle, alle Seriennummern
Grund:
Standard-IP-Adresse, Benutzername und Kennwort für die Easy UPS 3S NMC (DA807)
Lösung:
Die NMC DA807 hat standardmäßig die IP-Adresse 192.168.5.105. Sie müssen Ihre Computer-IP so ändern, dass sie sich im Bereich der NMC-IP befindet, damit eine Verbindung zu ihr hergestellt werden kann. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse mit HTTPS ein. Sobald Sie den Anmeldebildschirm sehen, verwenden Sie für den Benutzernamen und das Kennwort "administrator". In der Weboberfläche können Sie die NMC-IP ändern oder DHCP aktivieren.