Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-Face: Wie kann mit einem LT4000 HMI Panel die Temperatur eines PT100 Sensors erfasst werden? (Teil 2 von 2)

In Teil 1 wurde die Einbindung des Sensors und die Verknüpfung des Temperaturwertes mit einer Variable beschrieben. In diesem Teil wollen wir nun diese Variable auf dem HMI Panel Bildschirm anzeigen.

Um den Temperaturwert anzuzeigen, ist zunächst ein Anzeigefeld (Data Display) auf den Bildschirm zu ziehen. Dieses wird dann doppelt angeklickt und in den Eigenschaften kann nun die Variable ausgewählt werden, welche angezeigt werden soll. In diesem Fall wird die Variable "Temperatur" ausgewählt:

11

Im Menü "Display" kann nun eine sinnvolle Darstellungsform ausgewählt werden. In diesem Beispiel wurde eine Temperaturdarstellung mit zwei Stellen vor und einer Stelle nach dem Komma ausgewählt:

222