Seit wann werden Support und Service für das Antriebssystem PacDrive M (ehemals Elau) nicht mehr angeboten?
Die Motion Controller MAX4, C300 bis C600 sowie die MC-4 Servoverstärker und deren Vorgänger mit den iSH-, SR-, SM- und SH-Servomotoren gehören zum PacDrive M Motion System, das seit vielen Jahren nicht mehr vertrieben wird. Der Support und Service wurden bereits Ende 2024 vollständig eingestellt.
Die einzige Alternative ist der Umstieg auf das Nachfolgesystem PacDrive 3 Motion System. Dies bedeutet, dass das gesamte System von PacDrive M auf PacDrive 3 umgestellt bzw. umgebaut werden muss, da Controller, Verstärker, Antriebe und Zubehör nicht kompatibel sind.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich