Wie können wir Ihnen heute helfen?

Sind die Spulen der Tesys U Steuereinheiten elektrisch geschützt ?

Die Tesys U_Starter sind mit einer integrierten Überspannungs- und Störunterdrückung ausgestattet.

Die Klemmen A1 und A2 des LUC sind über einen Hochleistungs-Kohlenstoffwiderstand verbunden, der als Strom- und Spannungsdämpfungselement dient. Dieser Widerstand ist in Reihe mit einem Varistor geschaltet, der die elektronische Steuerspannung an den Anschlüssen begrenzt. Zur Kompensation des Laststrombedarfs sind parallel zum Varistor Kondensatoren angeordnet. Die Spule verfügt zusätzlich über eine Freilaufdiode in Kombination mit einer Zener-Diode, um die Abschaltspannung auf ca. 24 V zu begrenzen. Aufgrund dieser integrierten Maßnahmen ist keine zusätzliche Entstörung erforderlich.