Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wann dürfen die Hilfskontakte beim LUB12/120/32/320 eingebaut werden?

Grundsätzlich gilt:

  • Einbauzeitpunkt: Nur im spannungsfreien Zustand.
  • Sicherheitsmaßnahme: Alle Stromquellen müssen vor dem Einbau der Hilfskontakte vollständig getrennt werden.

Beim Einbau / Ausbau der Hilfskontakte muss der Drehschalter des Grundgerätes also immer ausgeschaltet sein.

Image_1

Grund: Die Zusatzmodule werden mechanisch betätigt bzw. ausgelöst.

Durch eine mögliche falsche Einbaureihenfolge können diese Auslösemechanismen beschädigt werden.

Eine zuverlässige Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

Schneider Electric Österreich

Anlage(n)
162998401A05-17.pdf [9.25 MB]