Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche Funktion hat die, auf einen Altivar 61/71 Frequenzumichter aufsteckbare, Controller Inside Karte VW3A3501?

die Karte mit der Artikelnummer VW3A3501 wurde unter der Bezeichnung "Controller inside Card/ CI card" als Adaption für die Frequenzumrichterbaureihe ATV61/71 angeboten.

Die Karte ist eine, mit einer SPS vergleichbare, aufsteckbare Einheit. Sie ist mit digitalen Eingängen und Ausgängen ausgestattet. Diese können über ein eigenständig erstelltes Programm angesteuert werden. Ebenso können Parameter im ATV aufgerufen und verarbeitet werden.

Die Karte wurde mit der Programmiersoftware Codesys programmiert.

Ein Beispiel wäre hier eine Ansteuerung des Motors über den ATV in Abhängigkeit der Digitaleingänge der Karte. Ist z.B. ein Füllstandssensor an Eingang 1, 2 und 3 Low, wird der Pumpenmotor über die Karte gestartet.

Achtung! Die ATV Baureihe 61/ 71 und die Karte sind abgekündigt. Restbestände können ggf. noch über den Schneider electric Service bezogen werden.

Es gibt für den ATV und die Karte keinen 1:1 Nachfolger. Wir empfehlen daher den Betreibern einer solchen Anlage, sich mit dem Hersteller, bzw. dem Programmierer der Karte in Verbindung zusetzen, um eine Nachfolgelösung zu erarbeiten. Ein technisch möglicher Nachfolger wäre eine eigene SPS, welche über Feldbus mit einem neuen ATV verbunden ist.