Wie kann beim ATV12 mit einem digitalen Eingang ein Handfahrbetrieb bzw. Einrichtbetrieb eingestellt werden ?
Die Betriebsart JOG (Jogging) kann genutzt werden, um eine Maschine manuell zu bewegen oder einzurichten.
In dieser Betriebsart läuft der Frequenzumrichter (FU) mit einer festen Frequenz von 5Hz.
Um diese Funktion zu aktivieren, wird ein zusätzlicher Digitaleingang des ATV12 verwendet.
Eine häufige Einstellung ist:
- Fahrbefehl für rechts oder links
- Ein Schlüsselschalter zur Aktivierung der JOG-Funktion (Einrichtbetrieb)
Nach dem Ausschalten des Handfahrbetriebs oder Einrichtbetriebs läuft der FU wieder im normalen Regelbetrieb.
Die Sollwertvorgabe über den Analogeingang wird wieder verwendet.
Wichtig: Der ATV12 hat keine Sicherheitsfunktionen wie SS1 oder STO!
Für weitere Infos finden Sie das Ablaufdiagramm hier.