Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-Face: Wo findet man die Zuordnung der Variablennamen zu den direkten Adressen?

Ein Pro-Face HMI Panel kann Daten mit einer SPS austauschen. Hier gibt es viele verschiedene Variationen in der Ausführung. Auf der SPS Seite werden die Speicherbereiche durch Merker, Datenbausteine, EA Adressen usw. definiert. Diese Speicherbereiche können im HMI Panel eingelesen und ggf. beschrieben werden. Um eine sinnvolle Übersicht über die Kommunikation zu behalten, empfiehlt es sich, nicht die direkten Adressen auszulesen.

In GP Pro EX kann im Menü "Symbol Variable", diese Variablenzuordnung erstellt werden. Diese ist aufgebaut wie eine klassische Variablentabelle einer SPS Programmierumgebung.

222

Auf dem HMI Bildschirm kann dann der Variablenname angezeigt werden.

Beispiel: auf einem HMI Panel soll die Alarmhistorie mit zeitlichen Daten angezeigt werden. Diese sind in der SPS im DB4 gespeichert. Man ordnet nun diesen DB4 Adressen die Variablenamen zu:

2

Auf dem HMI Panel Bild würde man nun als Anzeigevariable "AlarmHis_Day" usw auswählen.