Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche Funktion hat der Verklinkungsblock LAD6K10** bei den Schützen LP1K ?

Der LAD6K** ist ein mechanischer Block für Schütze LP1K. Seine Hauptaufgabe besteht darin, das Schütz auch im stromlosen Zustand zu halten. Der Block wird direkt auf das LP1K-Schütz montiert. Um das Schütz wieder freizugeben, muss ein kurzer Stromimpuls an die Spule des Blocks (Anschlüsse E1/E2) angelegt werden. Dadurch wird die mechanische Verriegelung gelöst.