Pro-Face: Wie kann bei einem vorhandenen HMI Panel der "connection key" geändert werden?
Wurde ein Projekt, das mit der GP Pro EX Version 4.09.250 oder höher erstellt wurde, auf ein HMI Panel geladen, so ist die Netzwerk- und die USB-Schnittstelle durch einen "Connection Key" geschützt. Dieses vom Benutzer vergebene Passwort schützt diese Remotefähigen Schnittstellen vor unberechtigtem Zugriff. Das Passwort ist dann fest auf diesem HMI-Panel eingestellt. Es kann nachträglich nicht mehr gelöscht oder geändert werden.
Ist dieser "Connection Key" unbekannt, kann das Panel nur durch eine Löschung des Projektes und der anschließenden Neuvergabe eines "Connection Key" verwendet werden. Der "Connection key" ist nach der Löschung des Projektes neu zu definieren.
So löschen Sie das auf das Panel aufgespielte Projekt:
Tippen Sie auf den oberen rechten Bildschirmrand des HMI-Panels und direkt danach mit dem Finger auf den unteren linken Bildschirmrand. Es öffnet sich eine graue Leiste am unteren Bildschirmrand.
Tippen Sie dort auf den Menüpunkt "Offline", um in die Systemeinstellungen des HMI Panels zu gelangen.
Wählen Sie im Menü Initialisierung die Funktion Benutzerspeicher initialisieren.
Das Passwort ist standardmäßig: 1101 Durch den Werksreset werden alle Projektdaten im HMI-Panel dauerhaft gelöscht!
Das Projekt muss danach wieder in das HMI-Panel geladen werden.