Pro-face: Wie können die technischen Eigenschaften der abgekündigten EXM Pro-Face Module mit der aktuellen TM3 Modulgruppe verglichen werden?
Seitens Pro-Face wurde ein dezentrales E/A System angeboten. Diese Module wurden unter der Bezeichnung EXM geführt. Es gab EXM Module mit verschiedenartigen Eingangs- und Ausgangstechnologien, wie z.B. Analogeingängen, Digitausausgängen auf Relais- oder Transistorbasis o.Ä.
Diese Baureihe ist gesamthaft abgekündigt.
Teilweise kann die EXM Baureihe durch das Schneider electric TM3 E/A System ersetzt werden. Da aber technische Eigenschaften unterschiedlich sein können und ggf. eine Programmanpassung o.Ä. notwendig werden können, ist ein Vergleich der Module zwingend erforderlich.
Beispiel:
Unter diesem Link befindet sich ein Handbuch mit Informationen zu beiden Systemen. Ebenso wird ein Vergleich in Bezug auf die verschiedene Basissysteme (LT3000 Huckepack oder über Can Open/ HTB Modul) aufgeführt:
Modicon TM3 guidebook for setting up a connection to HMI | Pro-face by Schneider Electric
Beispiel: