Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-face: Wie können Schneider electric TM3 Module in die Programmiersoftware GP Pro EX integriert werden (Teil 1 von 2)?

Die Pro-face HMI Panel der Baureihe LT3000, LT4000 und STC6000 können mit externen E/A Modulen ausgestattet werden. Die Pro-face Module der HTB+EXM Baureihe sind allerdings abgekündigt.

Die aktuelle Schneider electric TM3 E/A Reihe kann ggf. als Alternative verwendet werden. Diese sind aber in der Grundversion der Pro-face HMI Programmiersoftware GP Pro EX bei den HMI LT3000 und LT4000 als externe CANopen Insel nicht aufrufbar. Sie sind vor der Verwendung in die Software einzulesen.

Hierzu wird im ersten Schritt die Software "TM3..configurator..." zur Erstellung einer E/A Insel verwendet. Diese erstellte Konfiguration kann dann als Datei in die Programmiersoftware GP Pro EX eingelesen werden.

TM3BC IO Configurator V1.4.1 | Schneider Electric

In dieser Software wird zunächst ein neues Projekt erstellt, dann wird das Kopfmodul TM3BC_CANopen ausgewählt:

11

Anschließend können über die Option "+Hinzufügen" die TM3 E/A Module ausgewählt werden:

22

Die fertig erstellte Konfiguration kann abgespeichert werden. Diese Datei ist allerdings nicht die Datei, die in die Pro-face Programmiersoftware eingelesen wird. Es handelt sich hier um eine Abspeicherung des lokalen Projektes.

Zur Erstellung einer Pro-face GP Pro EX Importdatei ist der Punkt" Exportieren.. Als DCF" auszuwählen:

444