Wie erfolgt die Wiederherstellung der Admin-Anmeldedaten / Admin Credentials Recovery beim ATS430?
Falls der ADMIN des ATS430 sein Passwort vergessen hat,
kann es wie folgt wiederhergestellt werden:
- Man benötigt ein Grafikdisplay VW3A1111
- Öffnen des Menüs 8.5 Cybersecurity
- Dort den Punkt "Reset Passwort" auswählen
- Den Punkt "JA" wählen
- Jetzt erhält man eine zusätzliche Zeile mit dem Namen "Standard Passwort"
- Dieses Passwort notieren und anwenden.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich
Aktiv
Aktiv