Mit welchem Funktionbaustein kann in einer Modicon SPS von Schneider Electric die Gerätekonfiguration des Lexium 32 Servoverstärkers gespeichert bzw. wiederhergestellt werden?
Gerätekonfiguration speichern und wiederherstellen:
Die Gerätekonfiguration des Servoverstärkers Lexium 32 kann mit dem Funktionsbaustein "UploadDriveParameter_LXM" vom Antriebsverstärker auf die Steuerung (upload) gespeichert werden.
Mit dem Funktionsbaustein "DownloadDriveParameter_LXM" kann eine auf der Steuerung gespeicherte Gerätekonfiguration in einen Antriebsverstärker gespeichert werden (download).
UploadDriveParameter_LXM:
Der Funktionsbaustein "DownloadDriveParameter_LXM" liest die veränderbaren Parameterwerte aus.
DownloadDriveParameter_LXM:
Der Funktionsbaustein "UploadDriveParameter_LXM" schreibt die veränderbaren Parameter auf das Gerät.