Ist es möglich, alle ATV320 Frequenzumrichter mit der SoMove Software zu programmieren ?
Grundsätzlich können alle Frequenzumrichter der Serie ATV320 mit der SoMove ausgelesen werden.
Ausnahme ist der ATV320D11N4B304
Die Version 304 des ATV320 Frequenzumrichters verwendet eine kundenspezifische Firmware. Diese Firmware enthält Funktionen für Hebeanwendungen, die im Standardprodukt nicht vorhanden sind. Daher kann die Sonderversion 304 nicht durch das Standardprodukt ersetzt werden bzw. per SoMove ausgelesen werden.
Wenn weiterhin keine Verbindung möglich ist, bitte folgende Punkte prüfen.
https://www.se.com/de/de/faqs/FAQ000266310/