Wie können wir Ihnen heute helfen?

Sind die Schütze der Serie LC1D gemäß UL für den Einsatz im "Feeder"-Stromkreis geeignet?

Die LC1D-Schütze sind gemäß UL 508 für den "Branch Circuit" geeignet, jedoch nicht für den "Feeder Circuit" gemäß UL489 oder UL98.
Es gibt keine zusätzlichen Schottungen oder Zubehör für das Schütz, um es im "Feeder Circuit" einsetzen zu können.

Weitere Informationen finden Sie im Dateianhang: "Motor Control Solution for the North American Market".