Wie können wir Ihnen heute helfen?

In welcher Reihenfolge wird die PROFIsafe Karte VW3A3807 im Frequenzumrichter und in der SPS Programmiersoftware eingerichtet?

Um die PROFIsafe Karte VW3A3807 zu konfigurieren, sind die Einrichtungsschritte in dieser Reihenfolge durchzuführen:

1.Konfigurieren Sie den Altivar Frequenzumrichter mit der Software SoMove oder dem Grafikterminal - einschließlich IP-Einstellungen.

Weitere Informationen finden Sie im ATV900-Programmierhandbuch.

2.Testen Sie die Altivar Frequenzumrichter-Funktion.

3.Schalten Sie die Netzspannung und falls vorhanden die 24 V DC Spannung aus. Ist der ATV spannungslos, kann das PROFIsafe-Modul eingebaut werden.

4. Konfigurieren Sie die Sicherheitsfunktion und die Anbindung an die SPS mit TIA Portal und SoMove.

5. Das PROFIsafe-System kann nun getestet werden.