Wo werden bei der Verwendung der PROFIsafe Zusatzkarte VW3A3807 sicherheitsrelevante Fehlermeldungen angezeigt?
Ein ATV Frequenzumrichter zeigt in einem Fehlerzustand einen Fehlercode an, der den Fehler näher beschreibt. Wird eine PROFIsafe Zusatzkarte VW3A3807 verwendet, werden zusätzlich auch Fehlermeldungen angezeigt, die sich auf die Karte oder eine Sicherheitsfunktion beziehen.
Die sicherheitsrelevanten Fehler werden dabei wie folgt klassifiziert
- SIOF: Sicherheitsrelevante IO-Fehler.
- SAVF: Fehler bei Verletzung der Sicherheitsfunktion.
- SCFF: Sicherheitsrelevanter Konfigurationsfehler.
- INFI: [Interner Fehler 18].
Wenn das PROFIsafe-Modul einen Fehler erkennt, zeigt der Umrichter diesen an. Dieser Fehler wird durch einen oder mehrere Fehlercodes ergänzt, um mehr Informationen über die wahrscheinlichen Ursachen und Abhilfemaßnahmen zu geben.
Die Fehlercodes können im Fehlerzustand am oberen Rand des ATV HMI Anzeigeterminal eingesehen werden. Sie können auch im Menü [Vollständige Einstellungen] CST [Sicherheitsmodul] OSM [Sicherheitsmodul-Fehler] SMLE für Umrichterfehler und [Sicherheitsmodul-Fehler] SME für Sicherheitsmodulfehler oder über die Registerkarte "Safety Display" der Inbetriebnahmesoftware eingesehen werden. Die Info-Taste „i“ des Anzeigeterminals ermöglicht den Zugriff auf detaillierte Fehlersuchmeldungen.
HINWEIS: Wenn mehrere Fehler gleichzeitig erkannt werden, bestimmt der erste erkannte Fehler, welcher sicherheitsbezogene Fehlercode angezeigt wird.