Welche Funktionen erfüllt die ATV 340/ 900 Zusatzkarte VW3A3807/ PROFIsafe ?
Die ATV Zusatzkarte PROFIsafe mit der Artikelnummer VW3A3807 bietet vernetzte Sicherheitsfunktionen, ansteuerbar über ein PROFInet-Netzwerk.
Die von dem Sicherheitsmodul VW3A3807 unterstützten Sicherheitsfunktionen dienen dazu, einen sicheren Zustand zu erhalten oder gefährliche Zustände zu verhindern.
In einigen Fällen werden externe sicherheitsbezogene Systeme (z. B. eine mechanische Bremse) notwendig sein, um den sicheren Zustand aufrechtzuerhalten wenn die elektrische Energie abgeschaltet wird.
Unterstützte Sicherheitsfunktionen gemäß der Definition in IEC 61800-5-2
STO Safe Torque Off
Dem Motor wird keine Leistung zugeführt, die ein Drehmoment oder eine Kraft verursachen könnte.
SMS Sichere Höchstgeschwindigkeit
Die Sicherheitsfunktion SMS verhindert, dass die Drehzahl des Motors die festgelegte Drehzahlgrenze überschreitet. Wenn die Motordrehzahl den angegebenen Grenzwert überschreitet, wird die Sicherheitsfunktion
STO oder SS1 ausgelöst. Die Sicherheitsfunktion SMS begrenzt nicht den Frequenzsollwert.
SLS Sicher begrenzte Drehzahl
Die Sicherheitsfunktion SLS verhindert, dass der Motor den vorgegebenen Geschwindigkeitsgrenzwert überschreitet. Wenn die Motordrehzahl den vorgegebenen Grenzwert überschreitet, wird die Sicherheitsfunktion STO
ausgelöst.
SS1 Sicherer Halt 1
Die Sicherheitsfunktion SS1 initiiert und überwacht die Motorverzögerung innerhalb der festgelegten Grenzen.
Sie löst die Sicherheitsfunktion STO aus, wenn die Motordrehzahl unter dem festgelegten Grenzwert liegt.