Wie können wir Ihnen heute helfen?

Warum wird nach dem Hochfahren bei Motoren mit Multiturngeber ein falscher Positionswert angezeigt?

Bei der Verwendung eines Motors mit Multiturngeber ist es empfehlenswert, im Servoverstärker Lexium 32(i) den Parameter „SimAbsolutPos“ auf „Simulation on“ zu setzen. Diese Einstellung bewirkt, dass die zuletzt angefahrene Position im Servoverstärker gespeichert und nach dem Einschalten aus dem im Motor verbauten Encoder ausgelesen wird. Dadurch wird sichergestellt, dass auch nach dem Hochfahren der korrekte Positionswert angezeigt wird.