Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie wird bei einem Altivar Frequenzumrichter ATV320 eine Parametersatzumschaltung über eine SPS realisiert?

Der Frequenzumrichter ATV320 verfügt über die Möglichkeit, zwischen mehreren Parametersätzen umzuschalten. Die Umschaltung wird im SoMove Menü "Gerät"->"Mehrere Konfigurationen" eingerichtet.

Die Umschaltung kann über verschiedene Signalquellen erfolgen. Eine Möglichkeit ist die Umschaltung über den Feldbus. Eine SPS kann die Parameter umschalten. Die Umschaltung erfolgt über das Steuerwort, das die SPS zyklisch zum ATV Frequenzumrichter schickt. Das Steuerwort steuert Funktionen von Bit 0 bis Bit 10. Zum Beispiel ist der Fehlerreset über das vierte Bit. Die Bits 11-15 haben keine feste Belegung. In der ATV Parametrierungsumgebung können diesen Bits Funktionen zugeordnet werden. Ein Beispiel ist die Aktivierung der Drehmomentbegrenzung über Bit 11.Mit diesen vier Bits ist auch die Umstellung der Parametersätze möglich. Man muss zwischen der Quelle der Steuerworte auswählen. Wird das Steuerwort über den internen Modbusanschluss gesendet, wird das Steuerwort C111-C115 ausgewählt. Wird das Steuerwort über eine externe Feldbuskarte, wie eine Profinet Karte, geschickt, wird das Steuerwort C311-C315 ausgewählt.

111

222

Wird nun das Steuerwort mit dem Zustand HIGH in diesem zugeordneten Bit geschickt, wird der zugeordnete Parametersatz aktiviert.