Wie können wir Ihnen heute helfen?

Was kann einen internen Fehler 10 (INF10) beim Sanftanlasser ATS480 verursachen?

Schalten Sie zuerst den Sanftanlasser aus und überprüfen Sie nochmals alle internen Verbindungen.

Dieser Fehler wird ausgelöst, wenn die externe Versorgungsspannung +24 V DC größer als 30 V oder kleiner als 19 V ist.

Der Fehler kann auch auftreten, wenn der 24V-Ausgangsstrom größer als 200mA ist.

Messen Sie die +24V gegen COM am Softstarter.

Überprüfen Sie die +24V DC-Versorgung oder den Strom, den die an den +24V-Ausgang angeschlossene Last benötigt.