Was kann man tun, wenn meine Netzwerkkarte E3SOPT001 über HTTPS nicht erreichbar ist ( Reset auf Werkseinstellung)
Es gibt ein Verfahren zum Zurücksetzen der NMC. Es ist nicht die übliche Methode, da es sich um eine andere NMC handelt. Nachfolgend ist das Verfahren beschrieben.
- Entfernen Sie die Netzwerkkarte aus der USV (hot-swappable).
- Nehmen Sie einen kleinen Draht und schließen Sie beide Punkte (blau eingekreist) kurz, wie auf dem Foto unten zu sehen.
- Setzen Sie die Netzwerkkarte mit der Drahtbrücke wieder in die USV ein.
- Warten Sie 90 Sekunden (das Bild unten zeigt das LED-Verhalten an der Frontplatte innerhalb der 90 Sekunden) und entfernen Sie dann die Netzwerkkarte
- Entfernen Sie den Draht, mit dem Sie die beiden Punkte in Schritt 2 und 3 kurzgeschlossen haben.
- Setzen Sie die Karte wieder ein und konfigurieren Sie sie neu.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich
Abzusetzen
Abzusetzen