Wie können wir Ihnen heute helfen?

Ist der VijeoViewer (WebGate) mit Panels mit der Vijeo Designer Runtime V6.2 kompatibel?

Ja, zusätzlich zu den Panels mit der Vijeo Designer V6.3 Runtime ist der VijeoViewer auch mit Panels mit der V6.2 Runtime gültig.

Beachten Sie bitte bei der Einrichtung der Verbindung, dass bei Panels mit der V6.2 Runtime das HTTP-Protokoll verwendet werden muss.

Bei Panels mit der V6.3 wird das HTTPS-Protokoll verwendet.