Wie können wir Ihnen heute helfen?

Besteht die Möglichkeit ein Projekt in der Vijeo Designer Software mit einem Projekt auf einem HMI zu vergleichen?

Es besteht die Möglichkeit eine Projekt-Sicherung auf einem Hauptlaufwerk, einer CF-Karte/SD-Karte oder einem USB-Laufwerk des HMI mit einem Projekt im Vijeo Designer zu vergleichen. Voraussetzung dafür ist, dass ein Editor-Projekt auf dem HMI vorhanden ist.

Im Vijeo-Manager kann entweder durch Rechtsklick auf das geschlossene Projekt und der Option Mit Sicherung vergleichen... oder Datei Mit Sicherung vergleichen... der Revisionsverlauf der Projekt-Sicherung mit dem Revisionsverlauf des Editor-Projekts auf dem HMI verglichen werden.

Folgende Informationen werden dann angezeigt:

1