Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche elektrischen Kenndaten haben die kompakten Kontaktelemente ZBE1015/1025 mit Federzugklemmen?

Die kompakten Kontaktelemente mit Federzugklemme haben eine Bemessungsisolationsspannung von 300V (Standardelement 600V). Der konventionelle thermische Strom beträgt 5A (B300,AC) und 2,5A (Q300,DC).

Die Bemessungs Stoßspannungsfestigkeit ist 4kV (IEC60947-1)