Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie werden Drehzahl und Drehrichtung am Schrittmotorverstärker Lexium SD38 gesteuert?

Bei den Schrittmotorverstärkern Lexium SD328** werden Drehrichtung und Drehzahl des Schrittmotors über die Schnittstelle CN5 (Schnittstellenmodus „PULSE/DIR“) vorgegeben:

Die Drehzahl wird mit dem Signal "PULSE" gesteuert:

Mit der steigenden Flanke des Signals „PULSE“ am Stecker CN5 Pin 1 führt der Motor einen Motorschritt (Winkelschritt) aus.

Die maximale Pulsfrequenz kann 200 kHz betragen.

Die Drehrichtung wird mit dem Signal "DIR" gesteuert:

Bei Anlegen von 0 V am Stecker CN5 Pin 2 am Eingang „DIR“ dreht der Motor in positive Drehrichtung (Blick auf die Motorwelle im Uhrzeigersinn).

Bei Anlegen von 24 V am Stecker CN5 Pin 2 am Eingang „DIR“ dreht der Motor in negative Drehrichtung (Blick auf die Motorwelle gegen den Uhrzeigersinn).

Hinweis:

Die Eingänge „PULSE“ und „DIR“ sind RS422-Eingangssignale.

Wichtig:

Bei Drehrichtungsänderung muss die steigende Flanke des Signals "DIR" und des Signals "PULS" zum gleichen Zeitpunkt erfolgen,

ansonsten wird die Drehrichtungsänderung einen Pulsfrequenz-Schritt später ausgeführt.