Kann ich eine Alarmzusammenfassung auch im Vijeo Designer Web Gate oder Vijeo Viewer darstellen?
Ja, eine Alarmzusammenfassung kann sowohl auf dem HMI als auch im Vijeo Designer Web Gate oder Vijeo Viewer dargestellt werden.
Dafür muss folgendes eingestellt werden:
1.) Aktivieren Sie unter Plattform → Allgemein → Fernzugriff den Web-Server und das Web Gate
2.) Aktivieren Sie in der Variablenliste die Option Sharing für die zu teilenden Variablen
3.) Erstellen Sie unter Alarme und Ereignisse eine Alarmgruppe und machen Sie einen Doppelklick. Es öffnen sich die Alarmgruppeneinstellungen
4.) Wählen Sie bei Gemeinsame Verwendung nun die gewünschte Freigabemöglichkeit aus und erstellen Sie eine Alarmzusammenfassung:
Keine:
Alarmgruppendaten werden nicht freigegeben.
Nur-Lese-Zugriff:
Alarmgruppendaten sind schreibgeschützt. Plattform-Clients können nur Alarmdaten anzeigen. Operationen auf einer Client-Plattform, wie z.B. Quittieren und Löschen werden unterstützt.
Lesen / Schreiben:
Plattform-Clients können Alarmdaten lesen und schreiben. Operationen auf einer Client-Plattform, wie z.B. Quittieren und Löschen werden unterstützt.
Weitere Informationen zu Alarmoperationen und Freigabe von Daten finden Sie im Benutzerhandbuch des Vijeo Designer.