Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie kann der digitale Ausgang in PM5500, PM5600 und PM5700 parameterabhängig ausgelöst werden?

Die Messgeräte der Serien PM5500, PM5600 und PM5700 können benutzerdefinierte, logische und Standardalarme mit dem digitalen Ausgang des Messgeräts verknüpfen, um ein anderes Gerät von einem Alarmzustand zu signalisieren.

Alarme können über ION Setup eingerichtet werden. Die verfügbaren Alarme, die Schritte zur Konfiguration der Alarme und des digitalen Ausgangs sind im Benutzerhandbuch beschrieben.

Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links.:

Alarme

Configuring the digital outputs with ION Setup