Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-face: Wie unterscheiden sich die verschiedenen Installationsvarianten der Pro-face Programmiersoftware GP-Pro EX 5.00.000 ?

Bei der Installation von GP-Pro EX Ver. 5.00.000 können Sie zwischen der Testversion und der kostenlosen Version wählen.

Mit der Testversion können Sie die Funktionen 10 Tage lang offline testen.

Die kostenlose Version ermöglicht das Bearbeiten und Übertragen nur für die ET6000-Serie und das GP4110 (Farbmodell).

Beide Versionen können durch den Erwerb und die Aktivierung einer mit GP-Pro EX Ver. 5.00.000 kompatiblen Lizenz auf die Vollversion aufgerüstet werden, die eine dauerhafte Nutzung aller Funktionen ermöglicht.


Beim Übergang von der Testversion zur kostenlosen Version deinstallieren Sie bitte zuerst die aktuelle Version und installieren Sie dann die kostenlose Version.

Folgende HMIs und Funktionen sind mit den Installationsvarianten von GP-Pro EX 5.00.000 kompatibel:
Instzallationsvarianten