Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-face: Welche Punkte sind bei der Installation der Pro-face HMI Programmiersoftware GP-Pro EX 5.x.x zu beachten?

Folgende Punkte sind bei der Installation zu beachten->

allgemein:

GP Pro-EX sollte mit Administratorrechten installiert und konfiguriert werden.

Stellen Sie für die Online-Aktualisierungsfunktion und die Online-Benutzerregistrierung eine Verbindung mit dem Internet her.

Technische Anforderung an den PC:

Windows® PC/AT-kompatibler Rechner

Betriebssytem:

Windows 11 64-Bit-Versionen von Home, Pro und Enterprise

Windows 10 32-Bit-/64-Bit-Versionen von Home, Pro und Enterprise

Andere Nicht-Betriebssystem-Programme:

.NET Framework Ver.3.5 SP1 und Ver.4.8*2

Speicher:

Entspricht den oben genannten Anforderungen für das Betriebssystem.

CPU:

Entspricht den oben genannten Anforderungen des Betriebssystems.

Festplattenspeicher:

2 GB oder mehr

Auflösung:

XGA (1024 x 768) oder mehr wird empfohlen (Anzeige mit 256 Farben oder mehr erforderlich)

Sprache:

Anzeigesprache des Softwaremenüs

Englisch, Japanisch

Verfügbare Sprachen (die von der Anzeigeeinheit angezeigt werden können)*4

Japanisch, ASCII-unterstützte Sprachen, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch, Russisch (kyrillisch) und Thai