Pro-face: Wo kann das, seit der GP Pro EX Version 5.x.x verlangte, System Passwort eingerichtet oder geändert werden?
Wird ein HMI Panel Projekt mit der GP Pro EX Version 5.x.x erstellt, wird ein System Passwort zur autorisierten Öffnung des Offline Menüs am HMI abgefragt. Sie finden die Eingabe oder auch die optionale Abwahl des System Passwortes im Menü:
Display/ Display Unit/ Operation->
Wird ein neues Software Projekt erstellt, wird im Rahmen der Einrichtung die Erstellung dieses Systempasswort ebenfalls abgefragt: