Welche Firmware-Versionen werden von den einzelnen Rack-PDU/ATS-Modellen unterstützt?
Diese Kompatibilitätstabelle wurde als Referenz erstellt.
Bitte beachten Sie die nachstehende Tabelle.
| Model | Firmware app name | NMC Generation |
| AP78.., AP79.. | rpdu | NMC1 |
| AP84.., AP86.., AP88.., AP89.., AP78..B, AP79..B | rpdu2g | NMC2/NMC3 after mid-2022 |
| APDU9.. | rpdu2g | NMC3 |
| AP7701, AP7750, AP7722 | ats | NMC1 |
| All other AP77.. models | g2ats | NMC1 |
| AP44.. | ats4g | NMC2 |
| AP44..A | ats5g | NMC3 |