Welcher Servoverstärker kann alternativ für den abgekündigten Servoverstärker Lexium 05 verwendet werden?
Alternativ zum bereits abgekündigten Servoverstärker Lexium 05 kann – unabhängig von den geometrischen Abmessungen und dem Funktionsumfang – der Servoverstärker Lexium 32 verwendet werden.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch Zubehörteile des Lexium 05, wie z. B. das Encoder-Kabel, aufgrund der veränderten Steckertechnik ausgetauscht werden müssen.
Als Ersatz für den Lexium 05 (LXM05B)in der Profibus-Version wird zusätzlich zum Servoverstärker Lexium 32 (LXM32M) eine Profibus-Optionskarte (VW3A3607) benötigt.
Zu beachten ist, dass der Lexium 32auf die Servomotoren-Serien BSH und BMH abgestimmt ist. Andere Motoren, wie z. B. SER-Servomotoren, können nur als Fremdmotoren am Lexium 32 betrieben werden (bitte hierzu den technischen Support kontaktieren).